请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 您好!
在我的例子中、我使用用于3.3V 监控的 MON1引脚、在 GUI 中作为故障响应、如果发生欠压或过压故障、 我们 通过使能引脚为低电平来禁用所有其他电源轨。
因此发生了3.3V 故障、UCD 器件 禁用其他电源轨以使使使使能信号为低电平、并且它同时启用其自己的轨3.3V 使能、因此不会发生重新排序。
所以请建议如何在 UCD 平台上实现这一个。
此致、
阿鲁马尼五世