This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:仅在电池放电期间进行的电流测量在 GUI 上不显示

Guru**** 2384080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295318/bq25798bkupevm-current-measurement-during-battery-discharging-only-not-showing-on-gui

器件型号:BQ25798BKUPEVM

尊敬的 TI:

我希望你们做得好。 我的问题是、当我通过 VSYS 对电池进行放电、并且充电器没有输入时、为什么云 GUI 的 ADC IBAT 上没有电流显示?
您能指导我做这件事吗?


此致、
A·阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    请将 REG0x14中的 EN_IBAT 设置为1。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我启用了它、但显示了唯一的充电电流。 当电池处于 DISCHARGE 模式时、显示的当前 ADC IBAT 仅为0A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    如果 WD 到期、该位和 EN_ADC 可以复位为0。 此外、运行平均值对于 IBUS 和 IBAT 不起作用。   禁用 WD 后、设置 EN_IBAT 和 EN_ADC = 1、确保启用 IBAT 通道并且不启用运行平均值、如果 ADC 仍然不报告放电电流、则内部电池 FET 损坏。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。 我的错误是在运行模式下启用了 ADC 均值计算、而不是在单个模式下启用。 这就是 GUI 上没有显示电流的原因。 再次感谢您。