This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:米勒平台

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293132/bq40z50-r2-miller-platform

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好!

我有一个 采用 BQ40Z50-R2的电池。 4个 MOSFET 作为 DSG-FET 并联、其他 4个 MOSFET 作为 CHG-FET 并联。 但我发现 DSG-FET 的开启 太慢了( 米勒平台的值当它打开时约为3.2ms, 2.6V)它在电流通过时被烧断。

 

我已将 MOSFET 的驱动电阻 R11、R14 (默认值为5.1KΩ Ω)减小至51Ω、并将 PBI 的电容 C13 (默认值为2.2uF)增加至4.7uF。 但它似乎不起作用 ( 米勒平台在其导通时的值仍然为3ms、2.6V)。 我该如何调整以 使 上述情况更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、

    将多个 FET 并联时、会导致 VGS 的斜坡时间延长、最简单的方法是您已经尝试过的方法。 否则、您将需要使用某种类型的外部驱动器、或选择具有较低栅极电容的新 FET。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我明白了。

    我想知道是否会对 BQ40Z50增大或减小 C13电容值的运行产生不良影响。

    C13有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSG 引脚或 CHG 引脚可以通过多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、

    C13电容器不应影响电量监测计的驱动强度。 C13是备用电源、用于短瞬态以保持电量监测计受电。 有时、在驱动大栅极电容时需要更大的电容器、但通常这仅适用于比此应用大得多的电容。

    数据表第 7.18节概述了器件上电荷泵的规格电气特性:CHG、DSG FET 驱动器

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个应用、4个 MOSFET 与以下参数;并联

    我要将 R11和 R14更改为22Ω。BQ40Z50是否支持此配置? 技术文档没有提到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心这可能对 IC 有害。 那么、是否有关于 DSG 或 CHG 引脚电流限制的一些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、

    将 CHG/DSG 引脚到 FET 栅极的串联电阻器减少对器件有害、但可能会引入振铃。

    您可以将 CHG FET 上的栅源电阻降至零。 对于 DSG、低于2k Ω 将导致在支持反向充电器生存方面出现问题。 如果它们不需要反向充电器支持、那么我认为 DSG FET 电阻也可以降至零。

    请参阅以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280047/bq40z50-r2-minimun-gate-resistor?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq40z50%2525252520reduce%2525252520series%2525252520resistor#

    此致、

    怀亚特·凯勒