This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:PBMS 失败

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290547/tps25750-pbms-failed

器件型号:TPS25750

尊敬的先生:

我们使用补丁 I2C 地址0xF (我们还尝试了其他 I2C 地址0x10、0x12、0x14、0x20、0x30、 等等)。

步骤和响应看起来正确、但 TPS25750对补丁 I2C 地址没有响应。

我们已将 TPS25750设置为在安全模式下运行。  

我们的设置可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    我将在星期一之前回复您。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    你有没有听过你的声音?

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误了时间!

    在您的 TSP25750原理图中、ADCIN 电阻器设置解码为什么?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    如果 ADCIN 电阻设置不正确、TPS25750是否会响应其 I2C 地址?

    ADCIN 电阻设置是否会决定 PBMs I2C 地址? 如果不是,你的仆人是什么?

    如果我们希望 TPS25750 I2C 地址为0x21、ADCIN 电阻器的设置应该是多少?

    坦率地说,我对你的答复感到相当失望。 10天后、您会问我 ADCIN 地址。

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于许多工程师正在休息、感恩节假期会造成延迟。

    Kevin 对 ADCIN 设置的担心与下表有关。 TPS25750的 I2Cs 地址根据 ADCIN 配置发生变化。  

    地址0x21仅对应于地址索引1。

    另一个需要检查的是 IC 电源。 在电池未耗尽的状态下使用时、确保为 Vin3V3提供3.3V 电压。 您还应验证 LDO3V3也具有3.3V 电压。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris、Kevin:

    我们发现问题是、在发送第一个补丁数据之前需要添加一个小延迟。  

    我认为 I2C 补丁地址需要一些时间来启用/就绪。