This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:是否可以减慢电子保险丝过流保护的关断时间?

Guru**** 2555260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294896/tps25946-can-efuse-over-current-protection-shut-off-time-be-slowed-down

器件型号:TPS25946
主题中讨论的其他器件: TPS2121

我正在寻求有关 TPS25946的帮助。 我们正在使用这些器件中的几个器件将功率导通至我们想要的位置、并且产生了一些意想不到的结果。 当我们提供接近20V/5A 的功率时、我们遇到了电流限制保护无法迅速关闭器件、导致我们认为的功率产生纹波并烧断与电子保险丝输入/输出并联的电路中的其他器件的问题 (例如 MUX TPS2121)。

我们想知道是否确实可以减慢过流保护的速度、从而以更慢的速度关闭套管。 通常电路保护越快越好、但在这种情况下、它似乎会给我们带来问题。

dVdT 电容值是否可以在这方面提供帮助、或者这是否仅适用于浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我们无法控制关断速度来响应过流。 您将需要在电子保险丝器件的输入和输出端配备钳位电路。 请参阅有关瞬态保护的数据表部分。

    此致

    G·库纳尔