This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:有关展频和电路常数的有用信息

Guru**** 1892755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS92200, TPS922052
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294815/tps92200-useful-information-about-spread-spectrum-and-circuit-constants

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS922052、TPS922053

您好!

问题1:
是否有任何参考文档介绍了展频?

问题2.
TPS92200是否具有可从外部打开/关闭的引脚功能?

问题3:
当输入为24V、输出电流为2A 时、是否有任何有关电路常数的参考信息?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1. TPS92200无展频功能。
    2. 您可以使用 DIM 引脚来打开/关闭 TPS92200。
    3. 我不建议您在2A 输出条件下使用 TPS92200。  您可以考虑使用 TPS922052 / TPS922053。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    Q1~Q3的模型编号中有一个拼写错误。 我们正在考虑使用 TPS922052而不是 TPS92200。 您是否有可能将 Q1~Q3回答为 TPS922052?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    对于 TPS922052 / TPS922053、

    1. TPS922052不具有展频功能、而 TPS922053具有展频功能。 您可以参阅 数据表中的第8.3.1.2节"展频"。 目前、我们还没有任何其他相关文档。
    2. 可以使用 EN/PWM 引脚打开/关闭器件。
    3. 您可以参阅 数据表中的第9.2节"典型应用"、以获得有关如何设计电路的一些示例。

    此致、

    周老师