你(们)好!
如有一些问题需要咨询、
1.您能帮我们回顾一下这家酒店吗? VIN=5V、Vout =0.95V/20A 和1V/26A。
2.第7.3.1节说明了 Cin 和 Cout 值的最低要求以及聚合物电容器的 ESR 要求。
对于陶瓷电容器、我们应该考虑直流偏置效应、 ? Cin=4x22u 和 Cout =4x47uF 标称值还是有效值? 通过表1确定 RC 补偿时存在相同问题


3.是否有必要在 COPM 引脚(引脚9)上放置一个 SMT 测试点? 为什么呢?
4. 如果要在 示波器上观察开关节点波形、在设计上我们可以做些什么?
5.我们的 EN 引脚由 MCU 控制、但可满足 EN 引脚悬空的情况。 此引脚上是否有内部下拉电阻器? 或者我们应该放置一个外部电阻器吗?
非常感谢!