This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169-Q1:LM5169FQDDAR

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294800/lm5169-q1-lm5169fqddar

器件型号:LM5169-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5169

您好

我们计划对我们的一个项目使用 LM5169数据表中提供的 Fly buck 应用电路。

 

我想知道我们是否可以获得 Vout1=5V 和 Vout2=12V、以及来自您所在端的变压器器件的任何建议、这些建议需要用于获得该输出。

 

此外、当 Vin = 120V 时、Vout1和 Vout2也能获得相同的0.65A 电流。

 

此外、请分享任何与 LM5169_cal_revD 类似的适用于 Fly buck 电路的 Excel 工作表

谢谢

Harishe2e.ti.com/.../2021.LM5169_5F00_calc_5F00_revD.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的提问。

    使用数据表公式计算值会产生无效结果。 您可以使用这些资源来评估此部件的可能配置。 您的匝数比和所需电流似乎会违反峰值电流限制。

    Fly Buck 设计

    匝数比

    此外、就 Excel 计算器而言、我发现其他器件 Flybuck 的公式也适用于该器件。 您可以使用此 Excel 计算器 帮助确定变压器配置。  

    谢谢!

    约书亚奥地利