我们在通过锂聚合物电池或外部5~10V 电源供电的产品中使用 BQ25622。
在连接电池的情况下、电源被正确传递到系统、并且在有外部电源时进行充电。
在电池断开的情况下、当存在外部电源时、电源可以正确地传递到系统、但我们仍然得到电池已连接的指示。
未连接电池时的 ADC 电平如下:
[电源]充电器状态:0x09
[电源]电池电压:4.21V
[电源]电池电流:0.000A
[电源]外部电压:7.98V
除了通过 BQ25622外、外部电源与电池之间没有连接、所以这种泄漏还是我们缺少什么?
我们已经尝试通过电阻器将电池输入下拉至接地、但仍然获得电池电压和充电指示。