This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69601-Q1:如果与 MCU 的通信中断、该器件是否会保持其最后已知状态?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC69601-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294470/tlc69601-q1-will-the-part-hold-its-last-known-state-if-communication-with-mcu-is-lost

器件型号:TLC69601-Q1

客户想知道 如果与 MCU 的通信中断、TLC69601-Q1将如何运行。  它是否会继续以上一已知状态运行?

此致、
大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于 PWM 频率基于 SCLK 频率、因此如果 SCLK 丢失、当通道打开时、它将变为100%亮度。 当它关闭时、亮度保持为0。

    Br, Gracie