This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:包含 TPS62933建议的汽车级类似器件

Guru**** 2523770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294226/tps62933-automotive-grade-similar-device-with-tps62933-recommendation

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件: LM5148-Q1

大家好、

您可以帮助查看我们是否有与以下竞争对手类似的器件吗? 客户要求输入电压9V+、输出电压为-32V、输出电流为2.4A。 这是一个汽车级器件。 非常感谢您的支持,再次检查.

semiee.com/file/ADI/ADI-ADP5074_Rev.A.pdf

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    降压转换器可配置为反相降压/升压转换器以支持负输出电压。 但您似乎需要支持9V+32V=41V 输入电压的降压转换器。 我们的产品系列(中输入电压降压)不包含该高输入电压降压。 我会将您的票分配给宽输入电压降压产品线,让他们检查您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    米兰达是正确的、因为您可以使用配置为反相降压/升压的降压转换器来支持负输出电压。 不过、您似乎在寻找一种超过 TPS62933功能的降压稳压器、并且需要一个电流至少为9A 且输入范围大于41V 的降压稳压器。 我会将您的 TT 分配给能够更好地为您提供帮助的相应团队。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥地利,米兰达

    非常感谢您的支持。

    我联系了 WV BUCK 团队、他们向我推荐了另一个器件 LM5148-Q1、该器件应该是可以推荐的正确器件。 再次感谢你们的支持。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气、祝您愉快。 很高兴你能找到你想要的!

    约书亚奥地利