请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22965 您好,
TPS22965是一款6A 负载开关。 但是、您是如何获得该值的? 您计算此6A 值的温度是多少? 我阅读数据表、最大 Tj 为125C、导通电阻为25mR、如果电流为6A、则环境温度为59.84C。 我想知道 TI 是如何获得该6A 电流的。
谢谢你。
埃里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Eric、
我不是很确定你是如何计算59.84C ,但一般来说,为了得到一个球场估计,我们使用以下等式:
FET 上的压降非常小、因此输入端的实际电压不会影响太大。这些都取决于热性能/布局、但此处的主要变量是导通电阻和集成 FET 发热的程度。 要计算此值、请使用以下公式:

请记住、Pdis * Rtheta 将是温度上升-因此您必须将其与环境温度相加才能获得结温。
话虽如此、6A 最大值也与 FET 本身的工艺限制以及经过长期可靠性测试后的额定值有关。
此致、
时间