Other Parts Discussed in Thread: LM5176
您好!
我之前开过一个有关 LM5176的 TT、存在无输出电压、芯片升温等问题。
我们重新进行了一些设计、并生产了新的 PCB。 我们在电路板上以相同的行为组装它们。
然后、我们继续组装一个新的 PCB、但同时还要组装您的评估板 LM5176EVM-HP 中的所有组件。
就在组装该板之后、在测试过程中、LM5176没有发热、输出电压基本正常(我们期望12V、电压大约为12.5V、没问题)、我们将负载值增加到1.5A、而不会出现任何问题。 我们使负载在1.5A 标记处保持大约5到10分钟、突然之间、输出电压降至~9V、无法提供任何功率。 如果没有负载、电压将保持在9V、但即使100mA 负载非常小、输出电压也会降至0V。
在此之后、IC 再次开始升温、这一次比以前少、但固定消耗量约为50m。
在我最后一个票据 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236935/lm5176-output-voltage-too-low-ic-heating-up-fast/4782936上的最后一个回复中 ,斯特凡·绍尔(Stefan Schauer)给出了最明显的问题,那就是 VCC 线,现在可以了,大约是7V。
我现在的主要问题是2件事:
1.为什么此 PCB 在使用评估板中的组件值时可以正常工作(至少10分钟)、但在使用 Webench 电源设计器中的组件值时不起作用? 设计人员能否提供错误的值?
2、为什么芯片在10分钟后会突然死,有一个固定稳定的电源,还有一个固定稳定的直流电子负载。 没有电压尖峰和电流尖峰、芯片仍然无法工作!
此致、
卡洛斯·梅斯基塔