请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546D24A 您好!
由于输入电压为3.3V±10%、我考虑放置一个升压转换器、以便除了为 TPS546D24A 的 AVIN 和 PVIN 引脚之外、为其 VDD5引脚电压外部供电。 您能否向我提供有关 VDD5在此配置中为正确的升压转换器选择消耗多少电流的信息?
此致、
横田真一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于输入电压为3.3V±10%、我考虑放置一个升压转换器、以便除了为 TPS546D24A 的 AVIN 和 PVIN 引脚之外、为其 VDD5引脚电压外部供电。 您能否向我提供有关 VDD5在此配置中为正确的升压转换器选择消耗多少电流的信息?
此致、
横田真一
尊敬的 Shinichi:
我在上一主题中找到了您的问题的答案:(+) TPSM8D6C24:外部 VDD5电流消耗-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
"外部 VDD5源的典型电流消耗为12.5mA、+ 1mA / 100kHz Fsw
最大电流消耗为17mA Fsw/100kHz + 1mA
谢谢。
约瑟夫