主题中讨论的其他器件:LM5169
您好!
我们正计划使用 LM5169上的电源正常指示器引脚 、在瞬态测试期间输入电压 VIN 降至6V 以下时触发备用 PS。
PGOOD 比较器的工作范围是多少? 如果 VIN 电压降至3.5V、PGOOD 标志引脚是否会继续工作?
谢谢!
托尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tony:
感谢您的提问。 根据数据表、看起来 PGOOD 引脚的最大额定值为-0.3至14V。当 FB 电压降至 Vref 的90%以下时、内部 PGOOD 开关将导通、并将 PGOOD 拉至低电平。 这种情况发生在 VIN 降至3.5V 之前。有关详细信息、请参阅数据表的第8.3.9节。 为了方便起见、我将它包含在其中:

如果您有任何其他问题、请告诉我、
约书亚奥地利