请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS68470 你(们)好!
您能否说明将 WLED 升压作为电压升压运行所需的所有步骤(在 SCH 中未连接 DRV_WLEDx)
---------------- 我们拥有的资源如下:
BOOSTDIV 设置为2MHz 升压开关运行
Vmode 为1
VWLEDVAL 寄存器设置为所需的 Vout 值
可从具有4位的寄存器 VWLEDILIM 中选择升压电流限值。 但默认值应为2A。
将 VWLEDCTL 中的使能位更改成了"1"
因此、通过这种方式编程、可以使升压器件正常工作、但无法进行调节。 它会命中 OVP。
看来该问题可以通过 禁用 WLEDCTL 寄存器中的 LED1和 LED2来解决。 为什么选择升压转换器为 VMODE 时、这些功能会产生影响?
这是不是使用 Vboost 的正确方法? 还有问题?
谢谢!