This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:系统和电池电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293718/bq25616-system-and-battery-voltage

器件型号:BQ25616

尊敬的:

BQ25616 I 用于为电池充电、并在没有外部电源时通过系统输出为小型控制电路供电、以及为5V 电路供电。

在数据表中、我看到电池 FET 在电池电压高于2、35V 至2、8V 时启用、在电压高于2、18V 至2、62V 时关闭。 但最小系统电压为3.5V。 是否有内置的升压电路可将电池电压升压至3、5V? 或者、当电池电压为2、8V 时、系统电压是多少?

是否还有方法可以调节最小电池电压? 根据电池的数据表、电压不应降至3V 以下。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYS 和 BAT 之间没有升压电路。 当施加输入并且 BAT 低于最小系统电压时、SYS 电压将调节至最小系统电压。 但是、当未施加任何输入时、系统电压是 BAT 经过 BATFET 的压降。 如果电池放电过大、BATFET 会锁闭以防止过度放电(请参阅第 9.3.9.5.2节)。

    3V BATLOWV 规格概述了预充电和快速充电之间的边界。 尽管处于预充电电流额定值或短电流额定值、但电池仍会在3V 以下充电。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔