This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:东侧驱动器的电流计算

Guru**** 1182530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293571/tps1h000-q1-current-calculation-of-higside-driver

器件型号:TPS1H000-Q1

您好的团队

我在设计中使用 TPS1H000高侧驱动器、其中负载连接500mA、Vs 连接12V 电源线

您能否提供建议、如何计算当负载完全开启并启用所有诊断功能时 HSD 消耗的总电流

我有点困惑、除了运行时的负载电流外、我必须考虑什么电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    该器件需要一些电流才能运行、并提供所有诊断和保护。 在导通状态下、被定义为最大5mA 的 I_op。

    谢谢。

    什雷亚斯