This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:2s1p 的上电序列

Guru**** 2770085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ294502, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293566/bq28z610-r1-the-power-on-sequence-for-2s1p

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ294502BQ28Z610

您好!

我对2S1P 电池使用 BQ28Z610-R1、我想知道是否只有一种上电顺序?

1.将 VC2连接到最正电芯、  

将  VC1连接 到 最小正极电芯、  

将 VSS 连接 到 最小 负电芯

如果我们执行其中一个加电序列,例如1=>2=>3、1=>3=>2=>1、3=>1=>2、2=>1、2=>3、2=>3=>1,将发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    我对你提出的问题有点不清楚。 您是否问过电芯的连接顺序是否特定?

    如果是、我不认为电芯应按特定的顺序连接。 以下摘自 bq28z610-R1 EVM、内容如下:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这也说明 bq294502可能会熔断保险丝。

    是否存在某些电池连接顺序可能导致 bq28z610电压(0x08)、cell1电压、cell2电压、电池电压 abd Pack 电压不稳定的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    有些电芯连接顺序可能导致不稳定、例如从2P 开始并通过1P 和1N 连接。 最佳做法是从1N 开始切换到1P、再切换到2P。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺