This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:用于保护的二极管

Guru**** 2508545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293383/tps2595-diodes-for-protection

器件型号:TPS2595

大家好、

客户是否能够添加二极管以防止以下情况发生?

1.反向电流阻断:是否可以添加二极管来防止出现这种情况?

2.反极性:是否可以在输入端添加肖特基二极管? 如果它能够正常工作、则输入电压将小于-0.3V。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi San:

    二极管可用于反向电流阻断。

    2.不会、这会违反绝对最小值、我建议您使用背对背 FET 配置进行反极性保护。  

    您可以使用25947等集成解决方案。 它们还具有反极性所需的背对背 FET 配置、并具有反向电流阻断功能。

    此致、

    阿鲁什