This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:更详细的反向电流规格

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293387/tps25221-more-detailed-reverse-current-specification

器件型号:TPS25221

我将负载开关仅用作限流器(275mA)、实际上不需要能够关闭输出。 但是、我必须确保尽可能低的电流消耗、因此我仍然想通过 EN 引脚关闭某些工作状态下的输出(ISE = 75µA 电源电流将过高)。

因此、我对负载开关关闭时的漏电流有多高感兴趣、即使通过另一个电路路径(但阻抗更高)的输出端仍然存在电压:VIN = 3V、EN = 0V、VOUT <= 3V

如果我正确理解了其他文章、则可通过两个相互连接的 P 沟道 FET 实现反向电流阻断。 由于 VOUT <= VIN、FET 中保护二极管的泄漏电流不应起作用。 负载开关中是否存在可能会导致输出反向漏电流的其他电路/路径? 如果是、该值是多少(通常情况下以及最差情况下)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joery:

    在工作台上测试。 由于  VIN = 3V、EN = 0V、VOUT <= 3V、没有其他路径导致泄漏增加。  它符合以下规格。