主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、
我正在将 BQ40Z50评估板与 BQ40Z50-R2芯片配合使用、但我不确定如何正确执行学习周期。 要对其正确充电、您需要连接充电电源、使其达到100%、然后在周期的剩余时间内保持连接。 但是、在放电期间、我也会执行相同的操作、使其保持连接以进行放电、直到达到截止电压、但电路板会在其余部分关闭。 我应该如何让它继续验证数据、直到它达到 REST 状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在将 BQ40Z50评估板与 BQ40Z50-R2芯片配合使用、但我不确定如何正确执行学习周期。 要对其正确充电、您需要连接充电电源、使其达到100%、然后在周期的剩余时间内保持连接。 但是、在放电期间、我也会执行相同的操作、使其保持连接以进行放电、直到达到截止电压、但电路板会在其余部分关闭。 我应该如何让它继续验证数据、直到它达到 REST 状态?
Christopher、您好:
要成功完成学习 周期、我建议遵循"成功实现学习周期" 文档中概述的步骤。 如果您还有其他相关问题、敬请告知。
此致、
Jonny.
谢谢大家、这里是我使用的电池的 gg 文件和数据表、电池的配置为3S2P。 e2e.ti.com/.../8372.Test.gg.csve2e.ti.com/.../datasheet_2D00_2618353_2D00_eve_2D00_inr1865033v_2D00_non_2D00_standard_2D00_battery_2D00_rechargeable_2D00_18650_2D00_flat_2D00_top_2D00_high_2D00_current_2D00_loading_2D00_li_2D00_ion_2D00_36_2D00_v_2D00_3200_2D00_mah.pdf
这是我的最后一个.gg 和.log、在这种情况下、器件一旦达到终止电压就会关闭。 在本例中、我将 CUV 阈值 设置为2500mV、终止电压为7500mv、因为我要使用3节电池、是否必须将 CUV 阈值设置为低于终止电压? 如果我将其设置为低于、一旦电芯达到终止电压、放电就会结束并开始张弛?
Christopher、您好:
查看日志文件后、似乎是学习周期执行方式的问题。 学习周期电压和电流应与下图类似。

应采取以下步骤来成功完成学习循环:
请注意、在执行学习周期时、请记录所有数据。 可以 在此处详细了解完成学习周期的步骤。
此致、
Jonny.