请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS629203-Q1 团队、您好!
将1%电阻器 用于 FB 选项、整个温度范围内的总精度将为-2.2%至+1.75%、是吗?
所以 VSET 选项提供更好的精度(使用1% R)、对吗?
感谢您发送编修。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
将1%电阻器 用于 FB 选项、整个温度范围内的总精度将为-2.2%至+1.75%、是吗?
所以 VSET 选项提供更好的精度(使用1% R)、对吗?
感谢您发送编修。