This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:降压控制器输出由于仅提供3V 电压而无法正常工作、因此它会被加热、并且 VCC 和 VDDA 电压会下降。

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285892/lm5143-the-buck-controller-output-is-not-getting-correctly-by-giving-just-3-v-it-is-getting-heated-and-the-vcc-and-vdda-voltages-are-dropping

器件型号:LM5143

大家好、我们正在使用 LM5143降压控制器来满足我们的降压要求。 我们没有获得电压输出。 VCC 和 VDDA 电压最初会变低、然后会变低。 而在提供3V 电压之后、IC 变得太大 heate2e.ti.com/.../TI-Schematic.pdf 最初的电阻为输入到 GND - 2.3KE 和 Vcc 到 GND 12 KE 和输出到 GND 2.3KE。 施加输入后、输入至 GND 电阻为18欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tejendra

    VCC 和 VDDA 必须启动以实现正确调节。

    为什么 SW 节点上有二极管 D4?

    我认为您应该将 EN1和 EN2连接在一起。

    为什么在4.7kΩ 上有 R18? ANGD 和 PGN 实际上应该绑定在一起。

    将 VCCX C11短接至 GND、如果不使用 VCCX 应接地。

    查看是否有任何其他 VCC 或 VDDA 短路、直到得到5V 的正确电压。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    奥兰多、

    与您建议的相同。

    我们移除了 D4。

    我们只期望一个通道的输出、第二个通道应处于关闭状态、因此我们通过4.7k Ω 使 EN2 GND 生效。

    AGND 和 PGND 接地现在都是共用的。

    VCCX 接地。

    VCC 和 VDDA 之间没有短路。

    观察结果-

    我们观察到 VCC 提供5V 输出。

    一段时间后、输入降至9.5、9.4、9.3、9.0、8.5、 8、7.8和7.5等...

    VDDA 输出为5V、但当 Vin 开始下降时、输出会缓慢下降。

    VCC 和 VDDA 之间的电阻为0.85MOhms。

    实验已完成-

    仅连接控制器、而不连接 MOSFET。

    已给定引脚25上的输入10V、引脚17上的 GND。

    已通过10千欧串联电阻将 DEMB 引脚连接到 GND -这是否会影响?

    已通过一个10k Ω 串联电阻将 FB2引脚连接至 GND -这是否会影响?

    通过一个10k Ω 串联电阻器将 FB1引脚连接到 VDDA -这是否会影响?

    RCOMP2未连接到任何位置并保持开路-这是否影响?

    我们不想通道2、因此我们通过4.7K Ω 电阻器使 EN2 GND 和 HB2、CS2保持开路-这会影响它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejandra,

    如果输入下降、它将超出降压控制器的范围。

    您的电源听起来存在电流限制或无法满足电源要求。

    如果输入功率消失、降压控制器将无法执行任何操作。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    感谢您的建议、我们解决了输入问题。

    我们面临的情况类似 HO1和 HOL1的 PWM、LO1和 LOL1没有得到。 我们使用示波器测量了这些引脚、并且有来自 HO1和 HOL1的持续1V 电压、并且没有看到任何脉冲。

    我们按照数据表中的建议制作了3.3VDC 电路。

    由于不可用、我们将建议的电感器设置为1.5uH、而不是0.68uH。 这是否会对输出产生任何影响?

    VCC 和 VDDA 工作正常、得到5.069Vdc 电压  

    我们得到的只是1.2 VDC、不稳定、变化幅度为+/-200mV、而不是3.3VDC。

    问题可能是什么? 请为此提出一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejandra,

    您的 BST 电压是多少? BST-SW 差分电压应接近 VCC 电压。

    BST 是 HO 电压的电源。

    还要拆下 D4齐纳二极管。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    当我们检查 HBT 引脚是否接地时、得到的电压为4.82VDC。

    现在没有 D4。 我们将其设为 DNP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多

    我们检查了 SW1和 HB1引脚的输入电压是0.78Vdc。

    例如、从引脚编号20到引脚编号21。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejandra,

    如果 HB1至 SW 电压较低、则无法为 HO 供电。  

    您是否正确安装了 D1? D1应从 VCC 为 HB 充电。 如果 VCC 为上电且 HB1未上电、则 D1不能正常工作。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    我们有一个新问题。 我们购买了一个评估板、并尝试从中获取输出。  9V 的电压处得到8.8Vdc。 当我们施加1.5A 的负载时、输出降至8.4Vdc。  问题可能是什么?

    我们的电源可提供高达4安培的输入电流、并在电源显示屏中观察到该电流消耗1.8安培。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejandra,

    我需要更多关于您的条件的信息。

    您对 EVM 进行了哪些修改? 电阻就变化了吗? 什么通道? 3.3V 通道还是5V 通道?

    请注意、5V 通道连接到 VCCX 引脚、因此如果增大该通道电压、可能会损坏 IC。

    您在以什么输入电压运行?

    请告诉我。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    已按照数据表中所述进行修改。、键入 输出加在一起、
    将 COMP1连接到 COMP2、SS1连接到 SS2、MODE 连接到 VDDA、FB2连接到 AGND、VCCX 连接到 GND。

    我们知道、我们设计了 VCCX 电阻器 DNP 并将电容器短接至 GND。

    我们的输入电压为10Vdc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejandra,

    好的。 您是否更改了开关频率、电感器和其他电容器?

    您是否使用快速入门计算器检查了设计以 估算稳定性? (相位裕度> 45度)

    https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC 

    请确保使用适当的补偿和其他参数。

    另请附上您的新原理图。

    -奥兰多