请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 仪表板窗口显示电量百分比不准确
具体描述:
在经过golden learning后,电量显示百分比已经是准确的,但是我又重新在已经学习成功的基础上错误的校准了一次电流,复位后,电量显示立马不准确了,由原来正确的30 %变为7 %
所以我想问问有经验的技术人员,这种情况下该怎么让BQ studio上位机中Dashboard 窗口重新显示正确的电量百分比