This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:USB PD 功能不匹配

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292412/tps65988dk-usb-pd-capability-mismatch

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65988DJ

我有一个用作100W USB 电力输送直通的集线站应用。  我已经将 TPS65988DJ 评估模块修改为作为一个通道使用、它工作得很好。  我设置了配置工具、这样当平板电脑连接端口2时、它会协商 PDO 为100W 供电方、然后触发 GPIO 事件、将端口1发送到"虚拟设备"、再协商端口1到受电100W。   

我将板设计 为以相同的方式工作、与我能说的评估模块没有什么区别。  配置工具中的所有设置都是相同的、但当我尝试对电路板执行相同的操作时、它无法正常工作。  功能与平板电脑不匹配。  配置工具中的设置与评估板上的设置相同。   



这对我没有意义、因为我要发送(成功)的拉电流能力与接收到的灌电流能力相同:  

有没有人知道为什么我会遇到此功能不匹配的问题?