主题中讨论的其他器件: TPS65987、 TPS65982BB
您好、TI!
我正在采用 Thunderbolt3 JHL7440和 PD 控制器 TPS65983B 设计原型。 我正在采用 Intel 的 Tapex Creek 参考设计、 但将其自定义为单个 UFP、无需主机充电。
我被授予了使用 PD 配置工具安装程序"windows_64bit_TPS65987_88_thunderbolt_application_customization_5.24.exe"的安全资源访问权限。
但是、在使用该工具创建新工程时、GUI 不会列出所有支持的 PD 控制器型号。 在设置向导中、当我选择使用非默认的 Tapex Creek 设计时、向导指示我选择是否使用 TPS65982BB 作为外部广告牌。
因此、如果"windows_64bit_TPS65987_88_thunderbolt_application_customization_5.24.exe"支持 TPS65983B、我想寻求 TI 确认?
谢谢。