Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1
尊敬的先生/女士:
我选择了 LM5001-Q1器件用于 输入电压为3.5V 到15V 、输出电压为12V 的 SEPIC 转换器。 在 TI Work Bench 上选择230mA 的输出电流时、会显示"Design update failed. 找不到适合该设计的 FET。 请尝试减小此设备已启用 CC、但未找到电路计算器。"
请告诉我们解决方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Akanksha、
感谢您的耐心等待。 您选择该器件而不是 LM51581-Q1等较新器件、这是否有原因?
较新的器件通常具有更好的可用设计资源、例如快速入门计算器。
最大 SEPIC 占空比根据 Dmax =(Vout+ Vf)/(Vin、min + Vout + Vf)计算、其中 Vf 是二极管的正向电压。
在您的情况下、dmax 为0.784、假设 Vf = 0.7V。 而数据表中给出的最坏情况最大占空比限值为80%。
如您所知、该器件具有集成式 FET、因此限制了应用的灵活性。
此外、 在 "设计 SEPIC 转换器"-应用手册中、将流经开关的均方根电流在第4部分中进行计算。
假设 在最小输入电压下峰间纹波电流约为最大输入电流的40%、则峰值开关电流将等于1.28A、这超出了集成 MOSFET 的1A 电流限值。
因此、您无法使用这些参数运行此器件。
谢谢、此致、
布赖恩