This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:用于4节串联电池的 NTC

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292927/bq77915-ntc-for-4-series-cell

器件型号:BQ77915

您好、TI 团队:

对于本质安全型应用、建议 对4节串联电池使用4个 NTC。 (每节电池一个 NTC、4节电池 SO 4 NTC)。 随附的是更新后的原理图。

我知道阈值是针对 RTS_Pullup 10K 电阻器和 VTB =3V 计算的

 

符合产品说明书。

 

 

最小值

典型值

最大值

VOTC

50°C 的阈值、基于10k
上拉和103AT 热敏电阻

29.15%

29.38%

31.45%

 

条件 VTB = 3V

0.8745

0.8814

0.9435

 

 我想使用 RTS_PU = 2.5K 欧姆、4个并联的 NTC 给我1.06K 欧姆、即@50 °C。

 

如果我计算 V Threshold =(R2/(RTS_PU+R2)))* VTB =[1.06K/(1.06K+2.5K)]* 3V = 0.881356V、该阈值超过最小 VOTC 值。

这样、我的理解是充电期间的温度保护会在 50 °C。

 

我的理解是否正确?

此致、

Ravi Kumar Sutraie2e.ti.com/.../BMS-review_5F00_TI.pdf

高级工程师(电子产品)

HBT Engineering Private Limited,

Olympia Tech Park、7楼、Fortius Block、

Guindy, Chennai–600032

手机:+91-9176849933

Ravi.Sutrai@hbt-group.com

www.hbt-group.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    是的、我查看了您的计算、这看起来是正确的、假设源电压为3V、上拉电阻器为2.5k 而不是10k、并且所有4个 NTC 在相同温度下都具有相似的电阻。

    此致!

    安德里亚