This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 TS1查询

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291466/bq76952-bq76952-ts1-query

器件型号:BQ76952

您好

该客户设计采用 BQ76952、 TS1配置为0x07热敏电阻。 使用命令0x70来获取 TS1的温度。 当它们断开 TS1时、转换后读取的温度值为-60°C、这是正确的。 但当 它们短路 TS1时,温度读数为-31℃。  

如果 TS1未短路、这是正常现象。 断开值约为-60,但短路显示为-31。 短路应该是一个较大的值。

正常吗?

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    为了确认这是否是 ADC 计算存在问题、您能否在器件表现出此行为时提供原始 ADC 测量值?

    您可以找到用于获取这些值的寄存器  第 4.6节:子命令0x0075–0x0077 DASTATUS5–7 ()、其他测量值   TRM

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    在26°C 附近的正常温度下、使用0x0076读取 TS1块中的字节24至27。 显示的 AD 计数值为0x001C5570。 短接 TS1后、显示的 AD 计数为0x22138。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    进行一些粗略计算后、0x1C5570相当于热敏电阻两端的~0.447V。 (ADC 计数* ADC 增益)/ 2^24 (我假设 ADC 增益= 4041、因为这是常见的增益值)。

    假设内部上拉为理想的18k Ω、则相当于热敏电阻上的~6k Ω。 (0.447V /(1.8V - 0.447V))* 18k Ω。

    在~26C 的温度下听起来是否合适?

    在进行相同计算的情况下、0x22138等于~0.034V 和346欧姆。 听起来好像很短、因为计算需要理想的分量。

    您能否分步介绍客户获取温度测量的过程?

    此外、与此同时、客户能否看到尝试示例代码是否对测量有任何影响?

    此致、

    马克斯·韦博肯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的答复。

    客户使用默认的 Semitec 103at 10k 热敏电阻、仅使用 TS1并将其配置为0x07、然后使用命令0x70获取 TS1温度值、 他们发现、当 TS1的温度升高到125 ℃ 时、如果温度继续升高、其值将变为-126 ℃、短接 TS1将变为-26 ℃。 使用示例代码时结果相同。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    这可能是默认多项式在如此高的温度下也不适合。

    在数据表中、仅规定误差最高可达~110C:

    您可能需要尝试使用 热敏电阻系数计算器重新计算适合所需温度范围的多项式。

    此常见问题解答介绍了过程: [常见问题解答] BQ76952:如何使用热敏电阻系数计算器工具配置 BQ769x2的温度模型? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    马克斯·韦博肯