This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61163A:OUT 接地短路保护与 LM3508

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61163A, LM3508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292011/tps61163a-out-short-to-gnd-protection-vs-lm3508

器件型号:TPS61163A
主题中讨论的其他器件: LM3508

尊敬的团队:

LM3508具有  D/S P12"输出短路保护"中所述的特性。 此功能是由于 PFET 系列提供输出、但 TPS61163A 是否能够支持这种功能?

我担心、当 LED 短接至 GND 时、L1或 D1会损坏。 我也认为 TPS61163A 的 OCP 可以帮助改善这种情况、但不确定。

>>"LM3508提供短路保护、可在 OUT 短接至 PGND 时限制输出电流。 在 OUT 短路期间、当 VOUT 降至低于 VIN× 0.93时、开关将停止。 PMOS 将成为电流源、并将输出电流限制为35mA。 LM3508可以承受输出端持续短路的情况。"

此致、
宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto-San:

    TPS61163A 使用非同步升压转换器、该二极管是分立式二极管。 因此 TPS61163A 不支持 OUT 接地短路保护。

    Br

    帕特里克