主题中讨论的其他器件: BQ76942、 BQSTUDIO
您好!
大家好、我想提问。
我最近需要对 BQ76930 IC 进行编程、但我想自行模拟 I2C 以便与 IC 通信以完成编程。
我想询问是否有 BQ76930的编程数据可用。
以及是否有 BQ76930编程文件供参考。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yuxuan:
您可以在器件的产品页面中找到用于通信的示例代码:

此外、 带有基于 MSP430的 CRC 的 bq76940的 I2C 通信示例代码(修订版 B)以供参考。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
您好、Luis:
似乎没有我需要的信息。
我想知道的是是否可以使用 BQ76942等 FS 文件对 BQ76930进行编程。
下面是 FS 文件的一个示例。
;-------------------------------------------------------- ;Verify Existing Firmware Version ;-------------------------------------------------------- W: 10 3E 02 00 C: 10 3E 02 00 76 94 00 36 ;-------------------------------------------------------- ;SET_CFGUPDATE ;-------------------------------------------------------- W: 10 3E 90 00 X: 1500 ;-------------------------------------------------------- ;Data Block ;-------------------------------------------------------- W: 10 3E 80 91 5A 2F 5A 2F 5A 2F 5A 2F 5C 2F 5C 2F 5C 2F 5C 2F 5B 2F 5B 2F W: 10 60 8A 18 X: 20 W: 10 3E 80 91 C: 10 3E 80 91 5A 2F 5A 2F 5A 2F 5A 2F 5C 2F 5C 2F 5C 2F 5C 2F 5B 2F 5B 2F W: 10 3E A0 91 4B 85 BB 84 9B 80 CB 0F 26 51 EF 40 10 25 08 4A 00 00 00 00 W: 10 60 9D 18 X: 20 ... ..... .......
如果链接与之类似或相同、您能否为我提供 BQ76930的 FS 文件以供参考? 谢谢!