主题中讨论的其他器件:TPS65988DJ
我有一个用作100W USB 电力输送直通的集线站应用。 我已经将 TPS65988DJ 评估模块修改为作为一个通道使用、它工作得很好。 我设置了配置工具、这样当平板电脑连接端口2时、它会协商 PDO 为100W 供电方、然后触发 GPIO 事件、将端口1发送到"虚拟设备"、再协商端口1到受电100W。
我将板设计 为以相同的方式工作、与我能说的评估模块没有什么区别。 配置工具中的所有设置都是相同的、但当我尝试对电路板执行相同的操作时、它无法正常工作。 功能与平板电脑不匹配。 配置工具中的设置与评估板上的设置相同。
这对我没有意义、因为我要发送(成功)的拉电流能力与接收到的灌电流能力相同:
有没有人知道为什么我会遇到此功能不匹配的问题?