请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H2221-SEP 当输入电压为5.45V 时、我们是否可以使用 TPS7H2221-SEP?
TPS7H2221-SEP 的最大电压为6V。
如果我们应用降额规则、我们可以使用此开关、直至+5.4V。
-线性稳压器= Vin * 90%
我们是否应该根据 ECSS 标准考虑降额规则?
-线性稳压器= Vin * 90%
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当输入电压为5.45V 时、我们是否可以使用 TPS7H2221-SEP?
TPS7H2221-SEP 的最大电压为6V。
如果我们应用降额规则、我们可以使用此开关、直至+5.4V。
-线性稳压器= Vin * 90%
我们是否应该根据 ECSS 标准考虑降额规则?
-线性稳压器= Vin * 90%