This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:如何获取和更新 BQ28Z610-R1电池平衡时间

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287305/bq28z610-r1-how-can-bq28z610-r1-cell-balance-time-be-obtained-and-updated

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我进行了几次循环测试、发现电池平衡时间在放电开始之前更新。

它确认更新的参数是什么? 是两节电池之间的电压差还是其他的电压差?

此外、我想介绍一下用于电池平衡的近似电流。

此致、

段艳玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan-Yu:

    电量监测计在放电期间不执行电芯平衡。 电芯平衡只应在充电和放松期间发生。  

    当电池平衡处于活动状态时、它将启用 CB 中的位  运行状态 B 寄存器。  最高电池电压将一直平衡到最低电池电压。  
    第7节 TRM 详细说明了电池平衡的工作原理。  

    有关如何计算最大内部电池平衡电流的更多信息、请参阅此 线程

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose Couso

    我知道在放电期间不会启动电池平衡功能。

    我想知道的是电池平衡时间是如何更新的。

    请协助提供答案。

    谢谢!

    此致、

    段艳玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yan-Yu:

      TRM 中明确说明了平衡时间计算。 请见下方。



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose Couso

    我了解 TRM 中的计算。

    不过、我更感兴趣的是如何在 BQ Studio 中确定何时更新电池平衡时间。

    哪些情况触发更新电池平衡时间?

    是电压差、容量还是其他一些标准?

    此致、

    段艳玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yan-Yu、Tuan:

    电池之间的 SOC 差异将触发电池平衡。 那么电量监测计将计算 DQ、然后该 DQ 将定义平衡时间。  

    请参阅这篇 文档 更多有关电量监测计如何实现这一点的信息。 请注意、这是一款不同的器件、但电芯平衡的原理是相同的。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose Couso

    1. 在哪里可以找到每个串联电芯的容量和 SOC?
    2. 如何确定 DQ 的值?

    谢谢!

    此致、

    段艳玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yan-Yu、团子

    1 -摘自我之前分享的文档。


    2-来自 TRM

    平衡时间计算  在 TRM 中明确说明。 请见下方。

     [/报价]



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose Couso

    请问是否可以从图片或其他来源获得以下参数值?

    1. CellnDOD
    2. 电芯 LOWEST_SOC DOD
    3. CellnQMax
      感谢您的答复。
      谢谢!







      此致、
      段艳玉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yan-Yu、Tuan:

    电量监测计将首先计算使电芯充满所需的电量。 因此、DOD 最低的电芯就是充电量最高的电芯。  

    监测计将 通过计算最大充电电芯和最低电芯之间的差值来计算 DQ。  

    其公式为:

    dq =(Cell_lower_DOD - Cell_HIGH_DOD)* Qmax_CELL_lower_DOD

    CELL_LOW最低 DOD 是电压较高的电池
    CELL_HIGH_DOD 是电压较低的电池
    QMAX_CELL_LOW最低 DOD 是 具有更高电压的电芯的 QMax。

    此参数应该能够用于这些用途。


    此致、
    何塞·库索