您好、TI 专家:
以下是 LM5023的 Webench 设计链接:webench.ti.com/.../SDP.cgi
电路工作条件描述如下:输入正常电压为58V;输出电压为125V、最大输出电流为0.3A。 建议的变压器匝数比为 Np:Ns:Naux=24:60:6、根据我个人推导、初级侧的峰值电流约为4安。
第1季度 :如何计算 AUX 绕组的峰值电流? 在我看来、在关断时间开始时、AUX 绕组的电流等于 Np* Ipri (峰值)/Naux、约为16安培。 这种情况非常大。
- 如果我错了、请指出我的问题。
- 如果我回答正确、请告诉我次级绕组和辅助绕组之间是如何分配关断时间内的能量(或电流)的。
第2季度 : Ropto. 50mW 的电阻额定功率太小了。
期待您的回复。