请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24038 主题中讨论的其他器件: BQ24032A、 BQ25185
BQ24038目前处于"最晚可采购期限"状态。 我当时正在考虑更换 BQ24032A 充电器、但为什么 您的网页上没有提供 BQ24038 IC 的替代充电器? 它是否也即将停产? 您会建议使用哪个引脚对引脚组合 IC 来替换 BQ24038、或者我是否还应该考虑其他一些选项?
规格说明:目前我们正在使用 充电切断电压为4.2V 的2500mA 锂聚合物电池、并且我们仅使用交流输入(5V 直流电源)为 IC 供电。