This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:实施方面的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292350/bq25756-questions-regarding-implementation

器件型号:BQ25756

在 BQ25756 EVM 硬件设计中、如果 REGN 连接到 DRV SUP、是否需要 D2和 D3?

 

一般的 BQ25756 EVM 硬件设计和 BQ25756芯片是否适合从14VDC 电源以20AH 为45AH、PowerSonic PSL-12450 LiFePO4型电池充电?  并在反向模式下为系统负载提供10A 时的14VDC?

 我无法在电池上安装热敏电阻、在这种情况下、从 REGN 和接地之间的分压器为 TS 提供多大的电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lynn 您好、

    是的、仍需要 D2和 D3。 这些是高侧栅极驱动器的自举二极管。

    是的、EVM 可以完成 这两个任务。

    对于 TS 引脚、您可以将 EN_TS 设置为0。 这将禁用 TS 引脚。 或者、您可以将4.2V 应用于 TS 引脚。 这就是 我们的 EVM 对 TS 引脚的作用。

    此致、
    E·加洛韦