This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:用于 I2C 电源的 REG1

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290325/bq76942-reg1-for-i2c-power-supply

器件型号:BQ76942

大家好、

客户希望将 REG1用于 I2C 电源、但将 REG1调整为5V 以使用 DDSH/DCHG、客户担心 REG1的最大5.5V 会 给 I2C 带来风险。 您能在这里提供您的专业建议吗? 或您对客户的建议? 谢谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    建议的 I2C 引脚最大高电平输入也为5.5V、因此应该不会有任何问题。

    如果客户仍担心、可以尝试添加5.5V 齐纳二极管将线路钳位到建议的最大值。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:

    明白了、感谢您的答复、这里没有问题。

    BRS、

    弗朗西