您好!
我目前在设计中遇到了 TPSM33625降压模块的令人困惑的问题。 当输入电压保持在10V 以下时、该模块会按预期运行、从而保持稳定的4V 输出、而不会出现任何问题。 但是、当我将输入电压提高到10V 以上时、会遇到压降问题。 这些压降会导致输出电压瞬间降至2V 以下、这反过来会触发处理器的复位。 不幸的是、这会破坏我的整个系统并需要重新启动。
我的设置包括一个 GSM 模块和一个 GPS 模块。 GSM 模块成功连接至互联网、并在正常运行条件下(输入电压< 10V)将位置数据发送至我的服务器。 只有当输入电压超过10V 时、才会出现该问题。
务必要注意的是、我的器件将用于输入电压通常范围为12V 至24V 的汽车环境。 因此、降压模块必须在此电压范围内可靠地工作、这是绝对必要的。
我随附一份设计原理图、以便提供更多背景信息。 我正在寻找有关如何解决该问题的见解和指导、尤其是在汽车领域。 是否有特定配置或外部元件可帮助在较高输入电压下稳定模块的性能? 非常感谢您提出任何建议或采取任何故障排除步骤。
感谢您的帮助。