请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2HB35-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS1HB16-Q1
大家好、
我们正在考虑是否可以将 TPS2HB35的双通道应用为单通道? 这在理论上是可行的吗? 我们在设计时需要注意什么?
谢谢!
此致!
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们正在考虑是否可以将 TPS2HB35的双通道应用为单通道? 这在理论上是可行的吗? 我们在设计时需要注意什么?
谢谢!
此致!
弗兰克
尊敬的 Frank:
客户是否可以改用 TPS1HB16-Q1? 可以并联通道、但存在更多的设计挑战、例如考虑通道间的变化以及两个通道之间的电流分离。 检测测量也仅适用于一个通道、根据分离情况、可能会增加不准确性、并将不得不加倍。 此外、电流限制是每通道电流限制、因此必须设计为总限制值的一半。
一个主要问题是 VDS 钳位。 在关断期间、很可能一个通道钳位将先于另一个通道触发、从而导致一个通道对整个电感能量进行退磁。 这可能导致通道因负载的高电感而损坏的情况。
因此、可以并联两个通道以驱动一个负载。 设计阶段必须小心谨慎、但建议如果可能、最好切换到较低的 Ron 选项、尤其是因为它们是 P2P。
谢谢。
什雷亚斯