This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:将 CHG 和 DSG 引脚用作外部 FET 驱动器和 PACK 引脚的逻辑电平输入

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291749/bq27z746-using-chg-and-dsg-pins-as-logic-level-inputs-for-external-fet-driver-and-pack-pin

器件型号:BQ27Z746

我想将外部 FET 驱动器与 BQ27Z746配合使用、以实现比内部电荷泵允许的更快的开关速度、但我仍想使用内部保护功能。

CHG 引脚看起来像是放电到 VSS (Vchgoff)、而 DSG 引脚放电到 PACK (Vdsgoff)。

使用 CHG 引脚作为外部 FET 驱动器的逻辑输入看起来应该很简单(分压器连接到驱动器的正确逻辑电平输入)。

但 DSG 引脚的低电平为 PACK。 如果我不需要零电压充电模式的电池检测缓冲器、可以将 PACK 引脚连接到 VSS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micah、  

    不建议将 PACK 直接连接到 VSS。 电量监测计使用 PACK 引脚 实现反向充电保护、如果 DSG 引脚接地短路、则禁用此功能。 一种可能的解决方案 是使用本地关断电路、该电路可以提高 FET 的关断速度。 请参阅下面通过 BQ76952、BQ76942电池监控器(修订版 A) 文档从多个 FET 中获取的屏幕截图。 尽管本文档专门针对电池监测器、但同样的原理也适用于本文档。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我也需要 FET 具有快速导通速度。 因此、我想使用外部 FET 驱动器、通过 CHG 和 DSG 引脚作为其逻辑电平输入。

    我也不需要反向充电保护功能。

    我理解到将 PACK 连接到 VSS 不会损坏芯片是否正确? 除了反向充电保护之外、是否还有其他要禁用的功能? 我知道零电压充电模式和电池感应缓冲器、但是否有其他唤醒功能或类似的东西?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micah、  

    是的、如果您将 Pack 直接连接到 VSS、则会禁用一项唤醒功能。 电量监测计使用 PACK 引脚从 SHUTDOWN 模式唤醒、因此如果 PACK 接地、则在进入 SHUTDOWN 模式时器件将无法唤醒。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    如果我将 PACK 连接到固定电压(例如3V3 LDO)、则可以避免关断模式保护跳闸。 该连接是否会破坏芯片的任何其他功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、如果我将关断电压设置为0V、将关断时间设置为10s、则器件绝不会进入关断模式。 我不在乎功耗(至少不在乎关断模式下几十个 UAS 的差异)或我的应用中的永久失效模式检测。 如果遇到芯片进入关断模式的情况、只需在应用中关闭 VDD 电源、就可以让整个芯片循环通电。

    技术参考手册的第7.6.1节包含以下显示基于电压的关断操作的表格:

    我是否理解到、如果从未输入"启用"或"行程"状态、那么将无法达到"关闭"状态? 对关断状态下的芯片进行下电上电可再次将其唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micah、  

    如果器件处于关断模式、唤醒器件的另一种方法是将 ENAB 引脚拉低。  如果 ENAB 引脚被拉至低电平、则器件将退出关断模式。  

    此致、  

    Jonny.