主题中讨论的其他器件: UCC28180
尊敬的先生、我将 UCC28070 IC 用于交错式升压 PFC。 我有一些奇怪的电流波形。 请告诉 我我在哪里做错了。
电感器电流波形:
输入电流:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Aaqib、
红色波形(后面是黄色迹线)看起来基本上是正常的、但包络显示出一些失真。
这主要是由于升压电感器中的电流不连续。 在采集这些波形的线路和负载条件下、电感器中没有 CCM、只有 DCM 并导致失真。
如果蓝色波形实际上是交流线路输入电流、则显示了所有开关。 这意味着二极管桥后面没有 Cin 电容器、二极管桥前面没有 EMI 滤波器。 所有电感器开关电流都是直接从交流线路中汲取的。
我查看了 UCC28070数据表、找到了这些组件的示例图、但我很惊讶没有找到任何组件。 所有系统级原理图都删除了这些元件、以简化这些图重点介绍控制器元件。 但 Cin 和 EMI 滤波器仍然是实际 PFC 转换器的必要组件。
我已复制 UCC28180 PFC 应用图中的一个片段来显示这些器件:
显然、 UCC28070数据表的作者使所有原理图变得有点简单、并假定"每个人都知道"这些组件是设计的一部分。 请注意、即使所示的 EMI 滤波器结构 对于非常高的功率等级也可能过于简单。
还要注意的是、UCC28070并不涉及针对这些组件的设计过程、但是 UCC28180数据表确实具有用于在其数据表第26页上找到 Cin 值的等式: https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28180
此致、
乌尔里希