您好!
已查找时基 故障值并已在 MTBF/FIT 估算器中找到。
但是、如果我尝试重现结果(4.7 FIT @ 55°C)、我得到值2.3 FIT (请参阅 Excel 计算的屏幕截图;我还必须计算其他温度的 FIT 值)。

我出什么问题了吗? 或者样本大小中是否存在拼写错误?
您能解释一下吗?
非常感谢。
此致
乌多
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为3个裸片 可以使用相同的激活能量0.7V。
是的、所有三个芯片的活化能相同、0.7V
正确吗?
是的、看起来是正确的。
很抱歉,在帖子中粘贴图像会导致图像分辨率较低。
无法附加文件。 因此、 为了更好地理解、此处的最后一行:
图像分辨率很好、只需点击它即可使其达到全分辨率。
BTW、您可以使用"Insert"->"Image/Video/File 功能将文件附加到 E2E 回复中。 
下面我插入了一个用于计算电压设置电阻器的示例 Excel 文件。