This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A:放大器;TPS62A02A 其他输出电压条件下的效率数据

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02A, TPS62A01A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291879/tps62a01a-tps62a02a-efficiency-data-for-other-vout-condition

器件型号:TPS62A01A
主题中讨论的其他器件:TPS62A02A

大家好、

DS 中只有1.8V 的输出电压效率数据。

您能为 TPS62A01A 和 TPS62A02A 提供低于 Vout 条件的效率数据吗?

谢谢。

此致

泰瑞

IC 输入电压(V)  效率 输出电压(V) 输出电流(A)
TPS62A01A 3.3   0.8 0.1
TPS62A01A 3.3   1.2 0.14
TPS62A01A 3.3   0.875 0.116
TPS62A02A 3.3   0.8 0.838
TPS62A01A 3.3   1.1 0.29
TPS62A02A 3.3   1.05 0.598
TPS62A02A 3.3   1.05 0.551
TPS62A02A 3.3   1.05 0.439
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您与我们联系、

    也可以从 电源设计器(TI.com)获取请求的数据

    现在我可以继续进行基准测量、请下次使用 Webench 工具。

    谢谢。此 致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    请在下面查找效率数据、 您能否提供有关客户、EE 和机会的详细信息。

    IC          输入电压(V)             效率          输出电压(V)             输出电流(A)

    TPS62A01A       3.3                    86.64%                             0.8                                   0.1

    TPS62A01A       3.3                    94.15%                             1.2                                   0.14

    TPS62A01A       3.3                    92.03%                             0.875                               0.116

    TPS62A02A       3.3                    89.1%                               0.8                                   0.838

    TPS62A01A       3.3                    96.6%                               1.1                                   0.29

    TPS62A02A       3.3                    90.17%                             1.05                                 0.598

    TPS62A02A       3.3                    91.31%                             1.05                                 0.551

    TPS62A02A       3.3                    91.89%                             1.05                                 0.439

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢您的答复。

    关于项目信息、我将通过电子邮件给您回复。

    谢谢。此致、

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Terry。

    此致、

    Moheddin。