请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 您好!
输入:6-24V、输出 VDR=12V、最大负载电流为0.3A。 C17已更改为270PF、其他参数显示在原理图中。
问题现象:有时无法启动,用手或笔触摸外围设备时,可以再次启动。
此外、电感为47UH、1.75A。 如果需要修改电路参数、请尝试在不更改该电感的情况下修改外围电阻和电容器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
输入:6-24V、输出 VDR=12V、最大负载电流为0.3A。 C17已更改为270PF、其他参数显示在原理图中。
问题现象:有时无法启动,用手或笔触摸外围设备时,可以再次启动。
此外、电感为47UH、1.75A。 如果需要修改电路参数、请尝试在不更改该电感的情况下修改外围电阻和电容器件。
尊敬的 Reed:
感谢您的联系。 如果您可以填写 TPS40210 SEPIC 快速入门计算器、将会有所帮助。
这将帮助您确定达到具有足够相位裕度以实现稳定性的系统所需的器件、同时为您提供47µA 的电感。
谢谢、此致、
布赖恩