您好!
我进行了几次循环测试、发现电池平衡时间在放电开始之前更新。
它确认更新的参数是什么? 是两节电池之间的电压差还是其他的电压差?
此外、我想介绍一下用于电池平衡的近似电流。

此致、
段艳玉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我进行了几次循环测试、发现电池平衡时间在放电开始之前更新。
它确认更新的参数是什么? 是两节电池之间的电压差还是其他的电压差?
此外、我想介绍一下用于电池平衡的近似电流。

此致、
段艳玉
您好 Yan-Yu、团子
1 -摘自我之前分享的文档。 
2-来自 TRM 
平衡时间计算 在 TRM 中明确说明。 请见下方。[/报价]
此致、
何塞·库索
尊敬的 Yan-Yu、Tuan:
电量监测计将首先计算使电芯充满所需的电量。 因此、DOD 最低的电芯就是充电量最高的电芯。
监测计将 通过计算最大充电电芯和最低电芯之间的差值来计算 DQ。
其公式为:
dq =(Cell_lower_DOD - Cell_HIGH_DOD)* Qmax_CELL_lower_DOD
CELL_LOW最低 DOD 是电压较高的电池
CELL_HIGH_DOD 是电压较低的电池
QMAX_CELL_LOW最低 DOD 是 具有更高电压的电芯的 QMax。
此参数应该能够用于这些用途。 
此致、
何塞·库索