This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:SMBus 通信处理

Guru**** 2535030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289818/bq40z50-r1-smbus-communication-processing

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: ISO1540

您好

在使用 BQ40Z50-R1的客户设计中、充电器和电池之间可通过电池的 SMBus 接口进行通信。 充电器的 MCU 使用 IIC 与电池连接。

充电器集成了 IIC 通信。 充电器中有一个 MCU 控制电路、专门用于与电池进行 SMBus 通信。  

应如何设计合理的沟通方法?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    将使用多少个 MCU?  

    通常、如果充电器使用 I2C 和监测计使用 SMBus 进行通信、客户可能希望使用 MCU 作为主机、以便从监测计获取充电电流和充电电压。 然后、MCU 将这些信息发送给充电器。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose  

    感谢您的答复。  

    MCU 与 IIC 和 SMBus 通信、是否需要使用隔离式 IIC 器件? 例如 ISO1540。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    由于总线使用两个不同的器件地址、因此您可以在不隔离总线的情况下避开它。 但是、隔离通信更安全。  

    此致、
    何塞·库索