This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1放电结束时的-40C RSOC 压降

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290866/bq40z50-r1-bq40z50-r1--40c-rsoc-drop-at-the-end-of-discharge

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好

使用 BQ40Z50-R1的客户测试、 GPCCHEM 计算出的 ID 1156和1157分别用于低温补偿、并根据补偿文件执行验证测试。 效果不好。 在-40度、 化合物 ID 1156、RSOC 从10%跃升至0%;化合物 ID 1157、百分比从12%跃升至0%。

40c 薪酬报告和 GPCCHEM 报告如下所示:

e2e.ti.com/.../3617.temp-compensation_2D00_report.zip

40C 日志数据如下所示:

e2e.ti.com/.../_70656E63F38DD853_12_2500D8533A4E_0_2500_-_2800_1_2900_.xlsx

gg 文件如下所示:

e2e.ti.com/.../7043.gg.csv

如何改善这一跌落问题?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    请将负载选择更改为1、电量监测计将使用当前的平均放电电流来预测 FCC。 监测计似乎高估了上一个周期的容量。  

    我倾向于说、由于将终止电压设置为低于 ChemID 最低电压(见下文)、因此监测计报告0% SOC。 将设置中的终止电压设置为5100mV/2 = 2550mV。  匹配的 ChemID 中的最低电压约为3000mV。  



    请将 Term Voltage 更改为6V。  

    此致、
    何塞·库索