This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720EVM:BQ25720

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291597/bq25720evm-bq25720

器件型号:BQ25720EVM

大家好、

这里、CHG_OK 信号的用途是什么。 我在 PSPICE 中进行了相同的仿真、无法  通过 CHG_OK 引脚控制输入电压。 帮助我理解逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Sim.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谨随函附上 PSPICE 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这部分电路用于浪涌电流控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    谢谢。 然后、 在互补晶体管电路上 CHG_OK 信号控制的用途是什么、在此要求您澄清...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    该部分电路通常用于电池充电器。 当 CHG_OK 信号为高电平时、它会开启。 TI 建议在该电路之前键入 VBUS 引脚、以首先唤醒充电控制器。  

    背靠背 PFET 用作 ACFET (Q6)和 RBFET (Q7)。   当 CHG_OK 为高电平时、两个 FET 均导通、将交流适配器连接到充电控制器; 当 CHG_OK 为低电平时、两个 FET 均关断。  当交流适配器丢失时、RBFET 还会阻断反向电流。  

    另一个好处是限制插入交流适配器时的浪涌电流。

    如果需要此类功能、TI 建议客户使用此电路。  

    此致、